事業案内トップ
▼
パッケージアセンブリ
新製品紹介
ビジネス紹介
トレンド
▼
RFID導入事例
入門管理
資産管理
流通管理
製品ラインアップ
テスタラインアップ
モジュール
管理したい備品にRFID(ICタグ)を貼付することにより、棚卸し作業の工数削減に加え、精度の高い現品管理を実現します。汎用性の高い機能を備えており、ノートパソコンなどの社外持ち出し管理、リース物品の管理など、様々な用途に活用いただけます。
特長
・
棚卸はRFID(ICタグ)をリーダで読み込むだけで可能です。 またPDAにより現場を回りながらの棚卸しが可能となります。
・
資産情報はデータベースで一元化でき、確実な管理履歴を常時確認することができます。
・
RFID(ICタグ)は複製防止に効果的、不正な棚卸はできません。
・
資産の管理に必要な「登録」・「移管」・「廃棄」・「棚卸し」といった基本的な機能に加え、セキュリティに配慮して社員証などRFID(ICタグ)を使ったユーザ認証機能も備えています。
このページの先頭へ
RFID導入事例へ戻る
Copyright (c) 2000,2003. Renesas High Components, Inc. All Rights Reserved.